请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB927Q-Q1 主题中讨论的其他器件:ALP
大家好 、
我的客户 现在调试927+948。
当 PCLK=25M,ok 并且可以显示时;
当 PCLK=60M 时、无显示无锁定。
我已经在60M PCLK 中检查过。
927中的 LFMODE = 0
Rin =100NF in 948
MODE_SEL0 0.759V、948
MODE_SEL1 0.753V、948
请为此提供帮助。