This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044AEVM:TUSB8044AEVM

Guru**** 2925690 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956171/tusb8044aevm-tusb8044aevm

器件型号:TUSB8044AEVM


我有 TUSB8044AEVM–四端口 USB 3.2第1代 x 第1集线器、带 USB 告示板评估模块。

a)我将 SCMOS 摄像机等器件连接到 TUSB8044AEVM USB A 端口、并且在器件管理器中可以识别摄像机、但会观察到帧速率很慢。 (使用了 A-C 电缆)

B)如果我将摄像头直接连接到笔记本电脑的 USB A 端口(绕过 TUSB8044AEVM)、则摄像头会在器件管理器中被识别、并且帧速率较慢是观测器。 (使用了 A-C 电缆)

C)如果我将摄像头直接连接到笔记本电脑的 USB C 端口(绕过 TUSB8044AEVM)、则摄像头会在器件管理器中被识别、并且可以观察到我们所需的预期快速帧速率。 (使用了 C-C 有源电缆)



联想笔记本电脑
>Win10 Pro
>英特尔酷睿 i7-10710U CPU @ 1.10GHz 1.61GHz
> RAM 16G


TUSB8044AEVM TI 芯片组是否需要任何驱动程序、因此当我连接 到 TUSB8044AEVM USB A 端口时、我可以像上面注释 C 那样获得快速帧速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您的 USB A 至 C 电缆是否可能仅支持 USB 2.0?  您能否使用设备管理器或 usbview.exe / USB 设备树查看器等工具来验证摄像机是否以 USB 2.0速度或 USB 3.0速度进行连接?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您回来。

    电缆是 A-C USB3.1 Gen2

    此致、

    丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、它看起来是以正确的速度连接的。  该集线器仅支持 USB 3.2 5G、不支持10G。  电缆使用了长电缆?  可能是由于错误导致流量缓慢、还是摄像头以较慢的速率初始化?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    摄像头和集线器下游之间使用的电缆为0.9m。

    从集线器上游到笔记本电脑的电缆也是0.9m B-C USB3.1 Gen2。

    摄像头初始化速度快、如果直接连接到没有集线器的笔记本电脑的 A 或 C 端口、则看不到问题。

    听起来像瓶颈是轮毂、不支持10G

    TI 是否有您可能推荐的支持更高速度的替代器件、是否有用于下游的 C 端口和用于上游的 C 端口?

    此致、

    丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich、

    否、TI 没有10G 集线器产品。  我们有多种产品可支持 C 类应用、例如多路复用器/开关和转接驱动器。

    根据您的原始结果、当您直接连接到主机时、您似乎也看到了相同的问题?  您可以确认吗?

    B)如果我将摄像头直接连接到笔记本电脑的 USB A 端口(绕过 TUSB8044AEVM)、则摄像头会在器件管理器中被识别、并且帧速率较慢是观测器。 (使用了 A-C 电缆)

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于“B”… 帧速率较低,但这不是我们在 A 端口上所期望的结果。。 我们确实需要与我在 设置中没有 TUSB8044AEVM 的情况下获得的 C 端口相同的更快的帧速率... 当我使用 TUSB8044AEVM 并使用 B-C 电缆将 TUSB8044AEVM 连接到 C 端口时、帧速率会下降。

    如果 您不介意向我提供我们可能会考虑作为替代方案的最佳建议、我不太熟悉您提到的 那些建议:多路复用器/开关和转接驱动器等 C 类应用。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我将链接到我们的10G 产品系列。  这些器件用于支持 Type C 的翻转选项:

    此致、

    JMMN