Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044AEVM
我有 TUSB8044AEVM–四端口 USB 3.2第1代 x 第1集线器、带 USB 告示板评估模块。
a)我将 SCMOS 摄像机等器件连接到 TUSB8044AEVM USB A 端口、并且在器件管理器中可以识别摄像机、但会观察到帧速率很慢。 (使用了 A-C 电缆)
B)如果我将摄像头直接连接到笔记本电脑的 USB A 端口(绕过 TUSB8044AEVM)、则摄像头会在器件管理器中被识别、并且帧速率较慢是观测器。 (使用了 A-C 电缆)
C)如果我将摄像头直接连接到笔记本电脑的 USB C 端口(绕过 TUSB8044AEVM)、则摄像头会在器件管理器中被识别、并且可以观察到我们所需的预期快速帧速率。 (使用了 C-C 有源电缆)
联想笔记本电脑
>Win10 Pro
>英特尔酷睿 i7-10710U CPU @ 1.10GHz 1.61GHz
> RAM 16G
TUSB8044AEVM TI 芯片组是否需要任何驱动程序、因此当我连接 到 TUSB8044AEVM USB A 端口时、我可以像上面注释 C 那样获得快速帧速率?