This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:EN 引脚连接到 VREF1、而不是 VREF2

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0101, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962431/pca9306-en-pin-to-vref1-instead-of-vref2

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件:LSF0101

如果 VREF1为3.3V、VREF2为5V、并且 VREF1和 VREF2同时出现。  通过上拉电阻器将 EN 引脚连接到 VREF1 @ 3.3V 是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREF 引脚不是电源。

    A 侧和 B 侧是对称的、但 EN 引脚必须始终直接连接到更高电压的 Vref 引脚、并且200 kΩ 电阻器必须位于该引脚。 (  有关该器件的工作原理、请参阅应用手册《使用 LSF 系列进行电压电平转换》。)

    使用该器件的一种更简单的方法是将 EN 直接连接到较低的电源(3.3V)、并使 Vref_A 和 Vref_B 保持断开状态。 (实际上、Vref_A 和 Vref_B 可用作第三个 I/O 通道。 因此、您可以为 I²C Ω 使用较小的 LSF0101。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9306 数据表的第8.1.8节指出:"可以将200k 电阻器更改为较低的值;但是、偏置

    电流随着电阻器的降低而成比例地增加。

    Ibias =(VCC2 - Ven)/RCC:Ven = VREF1 + Vth

    其中

    •Vth 约为0.6V (5)

    请记住、RCC 的大小不应足够低、使 ICC 超过绝对最大连续通道

    第6.1节中指定的电流、如公式6中所述。"


    目前 、我使用 Vref2 作为 上拉电压、 我计划将 200K 欧姆更改为 150欧姆 、这应满足128mA 第6.1节中指定的"连续电流"。  驱动 RCC 200K 欧姆值的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tran:

    根据我的理解、Vref1和 Vref2之间存在一条泄漏路径。 200k Ω 电阻器的大小可限制此泄漏电流、并允许为 EN 和 Vref2生成有效偏置电压。 如果将该电阻值调整为小值(或不包括)、则两个电源之间的泄漏路径可能会导致一侧或两侧失去稳压功能、并可能导致通过 PCA9306的大电流。  

    此致、
    Eric Schott