Other Parts Discussed in Thread: LSF0101, PCA9306
主题中讨论的其他器件:LSF0101、
如果 VREF1为3.3V、VREF2为5V、并且 VREF1和 VREF2同时出现。 通过上拉电阻器将 EN 引脚连接到 VREF1 @ 3.3V 是否存在任何问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
VREF 引脚不是电源。
A 侧和 B 侧是对称的、但 EN 引脚必须始终直接连接到更高电压的 Vref 引脚、并且200 kΩ 电阻器必须位于该引脚。 ( 有关该器件的工作原理、请参阅应用手册《使用 LSF 系列进行电压电平转换》。)
使用该器件的一种更简单的方法是将 EN 直接连接到较低的电源(3.3V)、并使 Vref_A 和 Vref_B 保持断开状态。 (实际上、Vref_A 和 Vref_B 可用作第三个 I/O 通道。 因此、您可以为 I²C Ω 使用较小的 LSF0101。)
PCA9306 数据表的第8.1.8节指出:"可以将200k 电阻器更改为较低的值;但是、偏置
电流随着电阻器的降低而成比例地增加。
Ibias =(VCC2 - Ven)/RCC:Ven = VREF1 + Vth
其中
•Vth 约为0.6V (5)
请记住、RCC 的大小不应足够低、使 ICC 超过绝对最大连续通道
第6.1节中指定的电流、如公式6中所述。"
目前 、我使用 Vref2 作为 上拉电压、 我计划将 200K 欧姆更改为 150欧姆 、这应满足128mA 第6.1节中指定的"连续电流"。 驱动 RCC 200K 欧姆值的是什么?