This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:Vcc 电压接通后、可在几秒钟内收到 I2C 命令

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961929/tca9535-after-the-vcc-voltage-is-turned-on-i2c-commands-can-be-received-in-a-few-seconds

器件型号:TCA9535

你(们)好

POR 发生需要多少秒?


客户设计的电路可以精确控制组件。
因此,需要更多信息。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    未指定电源轨稳定与该器件运行状态之间的时间量。 但是、这不会按秒的顺序进行。 Vcc 升至有效电平以上后、器件只需几毫秒(或更短)即可完全运行。  

    如果您对 Vcc 需要低于该阈值多长时间才能进行上电复位有疑问、请参阅数据表上的第10节。 在这里、您将找到发生有效 POR 的时序要求。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott