请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCA9306 大家好、
我想问、我们是否有解决客户提出的这一请求的方案。
他需要 1.2V 至1.8V 的 SDI 电平转换器。
他有一个12G SDI 电缆驱动器 IC、该 IC 具有与 FPGA IC 的 SDI 总线通信。
FPGA 信号为1.2V、电缆驱动器 SDI 输入总线为1.8V。
请告诉我、我们是否可以在该客户请求中提供任何内容。
谢谢。
Jonathan