This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:1.2V 至1.8V 的 SDI 电平转换器

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956142/pca9306-sdi-level-shifter-from-1-2v-to-1-8v

器件型号:PCA9306

大家好、

我想问、我们是否有解决客户提出的这一请求的方案。


他需要  1.2V 至1.8V 的 SDI 电平转换器。
他有一个12G SDI 电缆驱动器 IC、该 IC 具有与 FPGA IC 的 SDI 总线通信。
FPGA 信号为1.2V、电缆驱动器 SDI 输入总线为1.8V。

请告诉我、我们是否可以在该客户请求中提供任何内容。

谢谢。

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您可以离线向我发送消息吗? Duynguyen@ti.com

    谢谢、

    -Bobby