Other Parts Discussed in Thread: THVD1552
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THVD1552 大家好、团队、
我的客户对 THVD1552的 IO 有疑问。
在数据表的图29中、10Ω(0.1W)连接到驱动器输出。
10Ω 数据表中 IOS 最大250mA (-15V≤Vo≤15V)的规格、μ A 寄存器将被烧坏。
请告诉我们当此电路中的输出为接地故障(GND 短路)时会发生什么情况。
在其应用中、Vo 将设置为5V。
此致、
肖特罗