This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1552:短路输出电流

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962226/thvd1552-short-circuit-output-current

器件型号:THVD1552

大家好、团队、

我的客户对 THVD1552的 IO 有疑问。

在数据表的图29中、10Ω(0.1W)连接到驱动器输出。

10Ω 数据表中 IOS 最大250mA (-15V≤Vo≤15V)的规格、μ A 寄存器将被烧坏。

请告诉我们当此电路中的输出为接地故障(GND 短路)时会发生什么情况。

在其应用中、Vo 将设置为5V。

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖特罗、

    你提出了一个很好的观点。 0.1W 10Ohm 电阻器可在正常运行时工作、而不是在短路情况下工作。  根据 D 输入的不同、如果接地( D=H)、则输出电流消耗约为100mA。

    此致、

    Hao    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao San、

    感谢你的答复。

    考虑到短路的情况(由于10Ωx0.1A Ω=1W)、您是否认为使用不同的电阻器更好?

    此致、

    肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖特罗、

    我认为 功耗是通过电压乘以电阻器上的电流来估算的。 总之、可以使用 具有更高额定功率的电阻器。 最好使用10欧姆电阻器、以最大限度地减少信号衰减。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao San、

    我犯了一个令人难以置信的错误...

    正确的计算方法是0.1^2x10=0.1W……

    感谢您的支持。

    此致、

    肖特罗