This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK105L:下冲超过绝对最大额定值

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105L, AM3357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962528/tlk105l-undershoot-beyond-absolute-maximum-rating

器件型号:TLK105L
主题中讨论的其他器件: AM3357

尊敬的:  

我们正在评估板上 AM3357和 TLK105L 之间 MII 接口的信号完整性。

我们发现 PR1_MII0_TXEN sginal 上存在下冲、超出了绝对最大值

对于575[psec]、TLK105L (PHY)的额定值(-300[mV])会达到-570[mV]。

我们知道这是不能保证的情况、但您能告诉我们以下几点吗?

下冲是否会对器件造成即时和灾难性损坏。
下冲是否会导致故障。

详细信息、请检查随附的文件。

e2e.ti.com/.../Undershoot_5F00_20201208.pdf

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如您所述、此条件超出了我们针对该器件的建议运行条件和绝对最大额定值表。 在对器件进行特性描述时、我们无法验证这些值之外的条件。  

    在您描述的下冲条件之后、我不会对器件造成即时和灾难性的损坏。 我无法评论器件是否会发生故障、因为它尚未在这种情况下进行测试。

    此致、
    Justin