请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLK105L 主题中讨论的其他器件: AM3357
尊敬的:
我们正在评估板上 AM3357和 TLK105L 之间 MII 接口的信号完整性。
我们发现 PR1_MII0_TXEN sginal 上存在下冲、超出了绝对最大值
对于575[psec]、TLK105L (PHY)的额定值(-300[mV])会达到-570[mV]。
我们知道这是不能保证的情况、但您能告诉我们以下几点吗?
下冲是否会对器件造成即时和灾难性损坏。
下冲是否会导致故障。
详细信息、请检查随附的文件。
e2e.ti.com/.../Undershoot_5F00_20201208.pdf
谢谢你。