This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:在处理器代码/DTS 参考的单个 MDC/MDIO 线路上连接不同的 PHY

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962002/dp83869hm-connecting-different-phys-at-single-mdc-mdio-lines-of-the-processor-code-dts-reference

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869DP83TC811

您好、TI 团队、

我们在处理器的单个 MDC-MDIO 线路上连接了 DP83869和另一个 PHY。

您能否建议您在单个 MDC/MDIO 处理器线路上是否有任何可用于连接不同 PHY 的参考或指南? 任何 DTS 文件引用/任何内容都将有帮助。

-

Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

    我们没有专门用于将多个 PHY 连接到单个 MDC/MDIO 线路的参考文档。 多个 PHY 可以连接到处理器上的相同 MDC/MDIO 线路、您可以查看 DP83TC811 EVM、它通过一条 MDC-MDIO 线路连接了两个 PHY、用于 USB2MDIO 通信。 我建议在 MDIO 线路上靠近每个 PHY 的上拉电阻器。  

    www.ti.com/.../snlu231.pdf

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Justin 的回复。

    您能否共享代码参考以在单个 MDIO 总线上处理两个 PHY? 您能不能建议更改什么/我们需要在 BSP 中更改什么?

    感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

    我不知道你要求什么。 唯一需要进行的硬件更改是确保每个 PHY 的 PHY_ID 是唯一的、以便寄存器写入可以寻址到每个 PHY。

    此致、
    Justin