请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 主题中讨论的其他器件:DP83869、 DP83TC811
您好、TI 团队、
我们在处理器的单个 MDC-MDIO 线路上连接了 DP83869和另一个 PHY。
您能否建议您在单个 MDC/MDIO 处理器线路上是否有任何可用于连接不同 PHY 的参考或指南? 任何 DTS 文件引用/任何内容都将有帮助。
-
Mahesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Mahesh、
我们没有专门用于将多个 PHY 连接到单个 MDC/MDIO 线路的参考文档。 多个 PHY 可以连接到处理器上的相同 MDC/MDIO 线路、您可以查看 DP83TC811 EVM、它通过一条 MDC-MDIO 线路连接了两个 PHY、用于 USB2MDIO 通信。 我建议在 MDIO 线路上靠近每个 PHY 的上拉电阻器。
此致、 
Justin