This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS047:SN65LVDS047和 SN65LVDS048A

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS047, SN65LVDS048A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962251/sn65lvds047-sn65lvds047-and-sn65lvds048a

器件型号:SN65LVDS047
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS048A

大家好、

使用 SN65LVDS047和 SN65LVDS048A 与网络电缆进行通信和连接。 导线长度约为5米。 差分引脚很容易损坏。  差分引脚损坏之前、通信正常。 未发现 TTL 电平引脚损坏。 我想知道热插拔会损坏芯片

正常波形

异常波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    是热插拔可能会损坏器件、因为未指定器件支持热插拔环境。 对于热插入事件、您还应确保在连接任何信号之前连接 GND 和 VCC 电源、 因为如果 VDD 和 GND 未连接 、则连接时出现的任何充电或电压差都可能会进入器件、从而损坏设计的敏感部件。

    此致、

    I.K.