Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300, TUSB542, TPD6S300A
Thread 中讨论的其他部件: TUSB542, Strike
你(们)好
我将 在 我们 的设计中使用 TPD6S300。 我们 面临的问题 是 、我们能够 在 一 个方向上检测超高速、而 我们 无法 在 其他 方向上检测超高速。 以找出问题
我们甚至 强制将 TUSB542的 SEL 引脚驱动为高电平和低电平 、以选择 不同 的路径。 请 查找 随附 的完整 路径原理图。 下面 是一些 疑问和困惑
1) 1) 在插入 电缆之前 和 插入 电缆之后、TPS6S300的各个引脚应具有哪些默认电压?
3) 3) 我 将 Vbias 降低、C_CC1和 C_CC2降低 、 CC1和 CC2 高 电平 是否 正确 ?
4) 4)根据 我 的理解 、C_CC1 和 CC1 应该 完全 相同。 请 确认 我 的理解是否正确 ?
5) 5)请 告诉 我 枚举的确切步骤是什么、即 不同的信号 和 电压 电平应该是如何 产生的。 如果 您 有任何文档、请与我分享。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/501_2D00_1_2D00_01380_5F00_a1.pdf