This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:在单个方向上检测到 USB 超高速度

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300, TUSB542, TPD6S300A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961774/tpd6s300-usb-superspeed-is-getting-detected-over-single-orientation

器件型号:TPD6S300
Thread 中讨论的其他部件: TUSB542Strike

你(们)好    

我将  在 我们 的设计中使用 TPD6S300。 我们  面临的问题 是 、我们能够  在 一 个方向上检测超高速、而 我们  无法 在 其他 方向上检测超高速。   以找出问题  

我们甚至   强制将 TUSB542的 SEL 引脚驱动为高电平和低电平 、以选择 不同 的路径。 请 查找 随附   的完整 路径原理图。 下面 是一些 疑问和困惑  

1) 1)           在插入  电缆之前 和  插入 电缆之后、TPS6S300的各个引脚应具有哪些默认电压?  

3) 3) 我 将 Vbias 降低、C_CC1和 C_CC2降低 、 CC1和 CC2 高 电平 是否 正确 ?

4) 4)根据  我 的理解 、C_CC1 和 CC1 应该 完全 相同。 请 确认 我 的理解是否正确 ?   

5) 5)请 告诉 我    枚举的确切步骤是什么、即   不同的信号 和 电压 电平应该是如何 产生的。 如果    您   有任何文档、请与我分享。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/501_2D00_1_2D00_01380_5F00_a1.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议查看 TPD6S300数据表、了解一些有关电缆插入如何影响不同引脚的应用曲线。  

    Vbias 将始终为低电平、因为它接地。 除非发生跳闸事件、否则应通过 CC 线路。

    4.除非发生保护事件,否则您的理解是正确的,否则它们将断开连接。  

    5.要了解有关 CC 枚举的更多信息,请查看 USB Type-C 规范

    您能否确认 TPD6S300已通电? 如果您对行为进行一些范围截图、我可以验证其工作情况。  

    此外、如侧注所示、TPD6S300A 与 TPD6S300引脚对引脚兼容、在 IEC 61000-4-2 ESD 冲击期间不会断开 USB Type-C 端口、而 TPD6S300会断开。  

    谢谢、

    Emma