This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:USB2.0合规性测试问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB213, TUSB8041EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954785/tusb8041-usb2-0-compliance-test-issue

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TUSB213

我有一位客户在其设计中使用 TUSB8041器件、我们在合规性测试期间看到了两个问题。

1. EL_17接收器灵敏度测试-失败
EL_17集线器接收器灵敏度测试(上行侧 USB2.0 Rx 合规性测试的一部分)在两个单独的板上失败。
-客户使用 TUSB8041I 和 TUSB213 (转接驱动器)设计的电路板
-我们的 TUSB8041 EVM

我有一些可以离线发送的文档/波形(不用于在线共享)、其中显示了使用我们的 EVM 进行测量的结果。
USB2.0信号的直流失调电压似乎约为120mV。

Q1:我们是否有任何显示 USB2.0集线器接收器灵敏度测试结果的测试结果-或者是否可以执行此操作?
Q2:是否有任何原因可能发生这种情况(让我们从 TUSB8041 EVM 开始)

2. TUSB8041 + TUSB213板有时甚至无法进入兼容模式
TUSB8041和 TUSB213有多个电路板(客户设计)-有些电路板进入合规模式、有些电路板进入合规模式。
对于我们的 TUSB8041 EVM -它进入合规性模式

问题3:TUSB213是否有可能影响进入兼容模式? 如果是、如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    1. TUSB8041EVM 与我们实验室中验证的板/芯片相同、也被发送到第三方测试机构进行 USB-IF 合规性测试。  它应该毫无问题地通过 EL-17。  我将直接向您发送电子邮件、以便您可以发送波形。  不应存在偏移。

    2.转接驱动器可能退出 HS 有效或合规性测试模式、具体取决于测试程序。  您能否分享有关测试设置/测试步骤的信息?  我假设213位于集线器的上行端口上。  主机通过测试装置连接到集线器的上行端口。  主机上的测试工具用于将集线器置于 TEST_Se0_NAK 模式、然后在测试装置上切换开关、以便信号发生器开始向集线器发送数据包。  是这样吗?  您能否确认到集线器上行端口的 VBUS 在整个测试过程中保持启用状态?  信号发生器是否在切换测试装置上的开关之前发送数据包?

    谢谢、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    A1:这看起来像是图形发生器上的测试设置问题。  测试报告中的数据包不是来自集线器、因为它是接收器测试、它们是来自图形发生器的数据包。    

    当您有关于客户测试设置的更多信息时、请告诉我。

    此致、

    JMMN