Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB213, TUSB8041EVM
主题中讨论的其他器件: TUSB213、
我有一位客户在其设计中使用 TUSB8041器件、我们在合规性测试期间看到了两个问题。
1. EL_17接收器灵敏度测试-失败
EL_17集线器接收器灵敏度测试(上行侧 USB2.0 Rx 合规性测试的一部分)在两个单独的板上失败。
-客户使用 TUSB8041I 和 TUSB213 (转接驱动器)设计的电路板
-我们的 TUSB8041 EVM
我有一些可以离线发送的文档/波形(不用于在线共享)、其中显示了使用我们的 EVM 进行测量的结果。
USB2.0信号的直流失调电压似乎约为120mV。
Q1:我们是否有任何显示 USB2.0集线器接收器灵敏度测试结果的测试结果-或者是否可以执行此操作?
Q2:是否有任何原因可能发生这种情况(让我们从 TUSB8041 EVM 开始)
2. TUSB8041 + TUSB213板有时甚至无法进入兼容模式
TUSB8041和 TUSB213有多个电路板(客户设计)-有些电路板进入合规模式、有些电路板进入合规模式。
对于我们的 TUSB8041 EVM -它进入合规性模式
问题3:TUSB213是否有可能影响进入兼容模式? 如果是、如何操作?