主题中讨论的其他部件:ADS1292、 ADS1298、 ADS1292R
尊敬的 TI 应用工程师: (正向标签 CS0318282、TI Danilo R. Austria Jr.的支持 德州仪器客户支持)
----------------
对于 ADS1292和 ADS1298模拟输入接口、TI ESD 保护二极管阵列 TPD3E001DRLR 存在紧迫问题。 请参阅附件图片。 在我们的应用中、我们的模拟数据线将从+1、65V-DC 缩减到+0、8V-DC 误差-电压!! (3V3 -> 4M7 ->数据+1.65V -> 4M7 -> GND)。 原因是仅连接到 ESD 二极管。 我们无法理解这些影响。
对于 AD 转换0V-AC 或2、5V-AC、必须将 Die ADC-Input 设置为+1、65V-DC 中间电压。
我们迫切需要应用工程师提供有关这些问题的信息。 我们等待使用这些 ESD 应用进行第3阶段的重新设计。 附件:
-EMG-Myo-Interface Probe-DC Diodenarry 29-10-2020.jpg;
- TPD3E001 ESD 保护3通道 Texas.pdf
- ADS1292R_Shield -应用电路 PROTOCENTRAL 06-2017.pdf
谨致问候德国 Vincent - Systems、A.Schulz 02.11.2020
EMG-Myo 接口可编程直流诊断29-10-2020.jpg
TPD3E001 ESD 保护3通道 Texas.pdf
ADS1292R_Shield -应用电路 PROTOCENTRAL 06-2017.pdf