This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3E001:ADS1292/1298的 ESD 应用=预期不具有高抗性0至3V3错误0、8V-DC? ESD 二极管 TPD3E001DRLR

Guru**** 2553570 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS1298, TPD3E001, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/953881/tpd3e001-esd-application-for-ads1292-1298-not-expected-high-resistant-0-to-3v3-error-0-8v-dc-with-esd-diode-tpd3e001drlr

器件型号:TPD3E001
主题中讨论的其他部件:ADS1292ADS1298ADS1292R

尊敬的 TI 应用工程师:  (正向标签 CS0318282、TI Danilo R. Austria Jr.的支持 德州仪器客户支持)

----------------
对于 ADS1292和 ADS1298模拟输入接口、TI ESD 保护二极管阵列 TPD3E001DRLR 存在紧迫问题。 请参阅附件图片。 在我们的应用中、我们的模拟数据线将从+1、65V-DC 缩减到+0、8V-DC 误差-电压!! (3V3 -> 4M7 ->数据+1.65V -> 4M7 -> GND)。 原因是仅连接到 ESD 二极管。 我们无法理解这些影响。
对于 AD 转换0V-AC 或2、5V-AC、必须将 Die ADC-Input 设置为+1、65V-DC 中间电压。

我们迫切需要应用工程师提供有关这些问题的信息。 我们等待使用这些 ESD 应用进行第3阶段的重新设计。 附件:  

-EMG-Myo-Interface Probe-DC Diodenarry 29-10-2020.jpg;
- TPD3E001 ESD 保护3通道 Texas.pdf
- ADS1292R_Shield -应用电路 PROTOCENTRAL 06-2017.pdf

谨致问候德国 Vincent - Systems、A.Schulz 02.11.2020

EMG-Myo 接口可编程直流诊断29-10-2020.jpg

TPD3E001 ESD 保护3通道 Texas.pdf

ADS1292R_Shield -应用电路 PROTOCENTRAL 06-2017.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    感谢您使用 E2E! 我很难理解您的问题。 您是否说 TPD3E001保护的线路电压为1.65V 至0.8V?  

    此外、您能否提供更清晰的系统原理图? 根据图、很难理解正在发生的情况、但看起来 TPD3E001的 IO 引脚只是并联连接到一个电容器、而 Vcc 引脚连接到3.3V 电源。 您要保护哪些线路?  

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!   

    请参阅以下带 ESD 保护的输入 ADS1292/1292输入接口的原理电路图

    此致 Andreas

    ADS1292-1298 ESD Myo 输入 TPD3E001DRLRG4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    您的问题: 是的,TPD3E001保护的线路将从1.65V-DC 转换 为0.8V-DC?

                 您移除了二极管保护 IC、并且正确计算 了4M7-4M7的中间输入点上的1.65V-DC。

                 请参阅顶部条目上的原理图快照。

    我们不理解这些影响、认为我们在不同的运算输入(+)到(-)(包括直流偏移)方面遇到了问题

    不同的二极管中间电压导致的。 裸片二极管的钳位/断开电压大于25V、电流小于1nA、请参阅数据表。

    此致 Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    我假设 J1块是连接器。 我会尝试断开 TPD3E001上的 Vcc 引脚、看看这是否有所改善。 为上拉和 Vcc 使用相同的电源可能会导致信号线路通过正向二极管导通并泄漏到3.3V 电源中。 下面是另 一篇 E2E 帖子、 其中包含类似的问题/解决方案。  

    请告诉我这是否可行。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    请在 "slyt561.pdf" 应用手册下方的参考 TT 中向我发送。  

     中间点+1、67V-DC 上的分压器电平 R_4M7至 R_4M7将通过二极管而不是二极管强负载至3V3。

    在没有任何输入信号的情况下、相当直流电平已降至+0、8V-DC。 交流信号电平大约 为最大值+/- 300yV... 300mV

    我希望您的"slyt561.pdf"包含这些效果的科学解释。 否则,此类 ping 二极管通常不可用??  

    =========== 您的参考票据请求链接 =================================

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/684636/2525132?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPD3E001%20pullup#2525132

    我建议不要连接 VCC 引脚或使用其他没有 VCC 引脚的器件。

    我们有一份应用手册、其中解释了为何我们的较新器件  www.ti.com/.../slyt561.pdf 中不需要 VCC

    ===================================

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、Matt、我忘记了对您的问候。 我们对您的解决方案应用非常感兴趣。 注"slyt561.pdf。

    提前感谢、最诚挚的问候来自德国的 Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    这是 指向该应用手册的固定链接。 有关 Vcc 引脚的内容见第23页。  

    我还有一些可能的情景和跟进问题、可以解释您的问题:

    1. 该错误是在一个特定的芯片上发生、还是在所有芯片上发生? 我建议换掉另一个芯片、看看您是否会遇到同样的效果。
    2. 您是否确认芯片方向正确? 如果有缺口、信号可能会经过正向传导二极管、从而导致0.8V 的压降。  
    3. 我会设置一个电流表来检查器件中 Vcc 和 GND 引脚的泄漏电流。 泄漏电流应仅为1nA。  
    4. 在进行测试时、ADS1292是已通电还是已关断? 如果它断电、它的一个内部保护二极管可能正向导通、并导致泄漏通过其 Vcc 引脚。

    如果您需要我澄清任何内容、请告诉我。

    此致、

    Matt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    到1)。 是的、在2种不同的电路板设计中、每10块电路板的结果相同、请参阅顶部电路图快照

    至2)是、 二极管阵列 TPD3E001具有5个引脚的不对称情况、无法匹配 IC 方向

    3) 3)设计为小尺寸以进行修改和测量。 但在采用去耦合 ESD 二极管的其他设计中、我会测量:

         3V3中点上的+0、8V-DC > R3_4.7Mohm >+0.8V-DC (MiddlePoint)>+R2_4.7Mohm > GND。   

          注意: 从+0、8V-DC MiddlePoint (预期计算结果为+1、65V-DC)到 ADS1292引脚4 INP1P Via

          R1_10K 由示波 器测量+0、8V-DC。   原因:ADS1292 In1P/N 引脚-4+3)至 In2P/N (引脚6+5)

          在功率模式工作条件下对+0、8V-DC 短路。

          抱歉、我修改了我的第一条语句:"如果二极管上升+0、8V-DC 至+1、47V-DC、  第二次测量显示

          相同的结果+0、8V-DC。   ADS1292模拟输入的直流输入阻抗小于1Mohm 的原因

          运行功率模式3V3。  

     更改为4) 是的、ADS1292/1298由3V3供电。   作为结果参考 到3) 这意味着=原因和结果:

          - ADS1292 In1P/N 引脚-4+3)至 IN2P/N (引脚6+5)在功率模式工作条件下对+0、8V-DC 短路。

          问题不在于 ESD 二极管 TPD3E001、实际影响+0、8V-DC 是 ADS1292 / ADS1298的结果

            ADS1292/ADS1298内部 AGND 接地的直流放大器负载阻抗!!

    ----------

    Matt:     您是否符合:

    a) ADS1292和 ADS1298在运行功率模式下具有内部低电阻直流输入负载  

       约 < 1Mohm。  这可能是解释。 在本例中、我们具有以下并联条件:

        3V3中点上的+0、8V-DC > R3_4.7Mohm >+0.8V-DC (MiddlePoint)>+R2_4.7Mohm // 1Mohm ADC129x > GND

       这些值应与 ADS129x 应用手册中使用10Mohm/10Mohm 分压器的情况相反。 我们仅使用2个4M7欧姆。

       --> 3V3异步分压 器>R3_1Mohm > +1、48V > R2_4、7Mohm //1Mohm ADC129x -> GND

    b)参考数据表 ADS1292 (第6.2章。 ESD 额定值)和 ADS1298 (第7.2章 ESD 额定值)应该是内部的

      IC 模拟 ESD 保护 =不  使用二极管 TPD3E001,情况良好?

    c)请参阅附件:  - ADS1292 Analogee 输入特性章节6.5.jpg  

                     - ADS1292输入差动动态 Rane 8-3-4-2.jpg

    D)结论:  请参阅我们的"旧"接口设计、第一个设计具有静态过压直流负载对 ADS129x 输入的影响

       和"新"接口、无静态过压直流负载影响、适用于 ADS129x 应用手册。

      - ESD OLD 接口对称输入(具有静态过载错误).pdf

      - ESD 新接口电压偏差器(无静态过载).pdf

      对于我们 具有 ESD 保护的 ADS129x 输入 EMG 输入、您建议使用哪种接口应用?

      我想,我们只有机会开始和实现"新"接口设计并对其进行测试??

    Best such Andreas  6.11.2020/10:51 Local Time,Germany

    ADS1292 Analogee 输入特性章节6.5.jpg

    ADS1292输入差动动态 Rane 8-3-4-2、jpg

    ESD 旧接口对称输入(静态过载错误).jpg

    ESD 新接口电压偏差器(无静态过载).jpg

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    a.)您能否确认低输入阻抗导致 R3上的压降?

    b.)我仍然建议使用外部 ESD 保护二极管。 ADS 内部二极管的额定值仅适用于 HBM 和 CDM。 这主要是为了防止制造和组装 ESD 事件、而不是最终用途 ESD 事件。 我们的外部保护二极管的额定值符合 IEC61000-4-2标准、这是一个更加严格的测试过程。 您可以 在此处了解更多相关信息。  

    d.) ESD 二极管应尽可能靠近外部连接器放置、最好位于耦合电容器的另一侧。 这是为了减少寄生电感。 您可以在第  3页的本布局指南中阅读有关它的更多信息。 这里还有 一个有关保护 ADC 的视频。  

    我不能过多地谈论 ADS1292、因为它不是我分配的产品系列中的产品。 我只专门从事 ESD 器件。 但是、如果我已经回答了所有与 ESD 相关的问题、我可以将此帖子重新分配给负责 ADS1292的团队、他们可以回答您对其有的任何其他问题。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt

    a) 是的、我的最后一次测试修改和测量确认、ADS1292 / 1298输入阻抗导致 R3/R2上的压降。 但我们认为、+0、8V-DC 的中压降电压也适用于<300mVAC 的可用交流输入范围。  

    请参阅下图、我们修改了2块电路板、由 PCB 制造商提供了相应的新接口分压器。

    b)很好、您同意 ADS1292/1298上的额外 ESD 保护是迫切需要的=我也确认。

    D-1)由 C1/4直接在同轴电缆连接器上去耦的二极管=是应该是最好的解决方案。

    但在这种情况 下、医疗患者保护 I <1mA 将通过3V3和 GND 通过 ESD 二极管向患者转发大于250V 的高电击电流。 这就是解决方案 d-2的原因)只能用于我们的妥协。

    D-2)、但对于我们的应用、强制医疗患者保护电流小于1mA、通过 C1/4=1nF/250V (XC=1.7Mohm/60Hz/0.12mA)和 ESD 二极管在 C 输入后后方实现。  如果患者也直接接触到电源110VAC/220AC、这些设备将对患者具有很高的抵抗力。

    ===================

    非常感谢您的助理。

    我们正在寻找重新设计的结果、从星期一开始投入生产。 在我们具有0201和0403形状的极小设计中、很难修改任何可行的想法。  

    我已经下载了非常有用的信息和帮助文档:  

    TI - ESD 包装和布局指南- slvaex9 (11-2020).pdf;  TI -模拟工程师口袋参考书- slyw038c (11-2020).pdf;   TI - slavers-protecting_adc_with _tvs_diode (11-2020).pdf;  

    和  TI -模拟工程师计算器- sbac164g (11-2020)。zip + TI -基于 SPICE 的模拟仿真- Tina90-TIN.9.3.200.277 (11-2020).zip

    --------------

    Matt、我想我们可以关闭这些 TT。  感谢您的 IT 支持。 这些对我们非常有帮助。

    周末愉快!

    --------------------------

    图片:  将 ESD 旧接口模式更改为新接口 EMG-2K 11-2020.jpg