This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:TI 和#39;中继器和#39;Vs 和#39;转接驱动器和#39;

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVPE501, DS125BR111, DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954330/ds80pci102-ti-repeater-vs-redriver

器件型号:DS80PCI102
主题中讨论的其他器件:SN65LVPE501DS125BR111

您好!

我们使用的是 TI SN65LVPE501、该数据表称为转接驱动器。  我们在-40C 至85C 的温度范围内将其用于 PCIe 第2代。

我们现在正在寻找一款 PCIe 第3代转接驱动器、该转接驱动器可在相同的温度范围内运行。  但是,所有 SN* Gen3转接驱动器系列部件的电压低至0C。

工程师在帮助聊天会话期间推荐了一些备用部件号。  DS80PCI102和 DS125BR111是对我可能适用的两个建议。  但是、数据表将这些数据归类为"中继器"(而不是"转接驱动器")、这让我感到困惑。

DS 系列器件是用作重定时器还是转接驱动器?  也就是说、在放大 PCIe 信号时、它们是否使用底层 PCIe 协议执行任何操作?  查看数据表、我怀疑答案是否定的(特别是因为方框图显示它们没有时钟和数据恢复电路)。  但是、我希望确认这一点、因为我们在放大第3代信号时不希望干扰 PCIe 协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    您注意到的这些器件没有集成的重定时器。 这些器件主要进行信号调节、这意味着它们可减少由传输介质低通滤波效应引起的依赖于数据的抖动。 这些器件没有重定时器、它们是无缝的-信号通过它们并像模拟缓冲器一样工作。

    DS80PCI102或 DS125BR111适合您的应用。 在不同的数据表中、术语中继器和转接驱动器可互换使用。  

    此致、Nasser