Other Parts Discussed in Thread: SN65LVPE501, DS125BR111, DS80PCI102
主题中讨论的其他器件:SN65LVPE501、 DS125BR111、
您好!
我们使用的是 TI SN65LVPE501、该数据表称为转接驱动器。 我们在-40C 至85C 的温度范围内将其用于 PCIe 第2代。
我们现在正在寻找一款 PCIe 第3代转接驱动器、该转接驱动器可在相同的温度范围内运行。 但是,所有 SN* Gen3转接驱动器系列部件的电压低至0C。
工程师在帮助聊天会话期间推荐了一些备用部件号。 DS80PCI102和 DS125BR111是对我可能适用的两个建议。 但是、数据表将这些数据归类为"中继器"(而不是"转接驱动器")、这让我感到困惑。
DS 系列器件是用作重定时器还是转接驱动器? 也就是说、在放大 PCIe 信号时、它们是否使用底层 PCIe 协议执行任何操作? 查看数据表、我怀疑答案是否定的(特别是因为方框图显示它们没有时钟和数据恢复电路)。 但是、我希望确认这一点、因为我们在放大第3代信号时不希望干扰 PCIe 协议。