This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:值捆绑

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954454/sn65dp159-values-strapping

器件型号:SN65DP159

大家好、

我的客户正在使用 SN65DP159、并且有一个符合数据表中建议的65k 值的 questiuon。

也可以使用75或100k?

最终只需要驱动一个高电平吗?

我读了有关+- 10%的内容、但请为我澄清!

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marion

    这些是电阻器值。

    [3级输入引脚]
    上拉:65K +/- 10%
    下拉:0至65k + 10%

    [2级(LVCMOS)输入引脚]
    上拉:0至65k + 10%
    下拉:0至65k + 10%

    谢谢

    David