请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DP159 大家好、
我的客户正在使用 SN65DP159、并且有一个符合数据表中建议的65k 值的 questiuon。
也可以使用75或100k?
最终只需要驱动一个高电平吗?
我读了有关+- 10%的内容、但请为我澄清!
此致、
Marion
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.