This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111:SATA 配置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/960945/ds100br111-sata-configuration

器件型号:DS100BR111

大家好、

我想查看与 DS100BR111数据表相关的客户问题。 它们目前正在 SATA 转接驱动器配置中使用此功能。 它们按照第6节的规定对其进行了配置、并通过1k Ω 电阻器将模式连接到 GND。 他们对特别差的信号完整性通道存在问题、并认为 OOB 传输不正确。

他们查看了数据表的其余部分和9.1.2参考、对于 SAS 或 SATA、他们应该将其拉至 VDD 以进行 SAS/SATA 配置。  您能帮助验证正确的配置吗?

提前感谢您的支持!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    我认为这是第9.1.2节中的一个拼写错误。 这是因为连接到 VDD 的1K Ω 会将器件置于10GbE 模式、而不是本段建议的 SAS 模式。 为了实现快速 OOB、应通过1k Ω 电阻器将 MODE 引脚拉至 GND -正如您的客户所做的那样。  

    信号完整性也可能与其他参数相关、例如均衡设置。 您的客户可以放置示波器探头、并尝试查看 SAT 协议协商设备在遇到此问题时经历了多远。 通过这种方法、我们可以确定这是否与 OOB 相关、因为在高速下可能没有足够好的信号完整性。

    此致、Nasser