Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS100BR111 大家好、
我想查看与 DS100BR111数据表相关的客户问题。 它们目前正在 SATA 转接驱动器配置中使用此功能。 它们按照第6节的规定对其进行了配置、并通过1k Ω 电阻器将模式连接到 GND。 他们对特别差的信号完整性通道存在问题、并认为 OOB 传输不正确。
他们查看了数据表的其余部分和9.1.2参考、对于 SAS 或 SATA、他们应该将其拉至 VDD 以进行 SAS/SATA 配置。 您能帮助验证正确的配置吗?
提前感谢您的支持!
Errol