大家好、
I2C_EN 将1k Ω 拉至 GND
32引脚 HPD/RSVD2断开
我的 eDP lane1~lane4无法输入信号。
您能告诉我需要设置什么吗?
罗伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
I2C_EN 将1k Ω 拉至 GND
32引脚 HPD/RSVD2断开
我的 eDP lane1~lane4无法输入信号。
您能告诉我需要设置什么吗?
罗伊
您好、Malik、
感谢您的评论。 我还可以检查 TUSB546 (GPIO 模式)的某些点吗?
1.引脚32连接:我们是否需要为 HPDIN/RSVD2引脚使用电流限制电阻器? HPDIN "高"电平的建议电平是多少?
2.如果我不使用 AUXp/n 到 SBU1/2函数、我们直接连接到 TX、但导线也连接到 SBU1/2、SBU1/2引脚是否存在风险?
3.我们是否有 DP 信号输入的抗噪规格?
4.我在数据表中看到了部分6.6、我们是否可以使用电压来设置 EQ 电平而不是使用电阻分压器?
谢谢你。
罗伊
您好、Roy、
您能否提供有关该应用的一些详细信息? 是否使用了 Type-C 端口或 DP/eDP 端口?
1.如果您计划将 HPDIN 拉至某个电压而不是使用 GPIO,则应参阅 数据表第6.6节“直流电气特性,两态 CMOS 输入”中的 R_(ENPD)、I_IH、I_IL、VIH、VIL 规格。
2.没有风险。 开关未被使用的原因是什么?您将如何说明 Type-C 连接器中的插拔?
3、这里没有规格。
4.请参阅 数据表6.6直流电气特性、4态 CMOS 输入中的4级 VTH 规格。 此处列出了不同设置的阈值电压。
您好、Roy、
很抱歉耽误我的时间。
所提供的图不是仅查看信号的增益摆幅。 要查看以 dB 为单位的 eth 增益、请转换参考输入信号的值。
2.不确定我是否理解该问题、但 DP 通道的 TUSB546 EQ 值列在表7中。 数据表中的 TUSB546-DCI 接收器均衡 GPIO 控制。 您是否在问 DP 信号是否存在最小输入摆幅? 请参阅 图4。 4.05GHz 时的 DisplayPort 线性曲线我认为最小值为~400mVpp、以保持在 TUSB546-DCI 的"最佳"线性区域。