This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546-DCI:在 GPIO 模式下、EDP 无法输入

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB546-DCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/917014/tusb546-dci-edp-couldnt-input-in-gpio-mode

器件型号:TUSB546-DCI

大家好、

I2C_EN 将1k Ω 拉至 GND
32引脚 HPD/RSVD2断开
我的 eDP lane1~lane4无法输入信号。

您能告诉我需要设置什么吗?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    如果您使用 I2C 模式、则 选择 CTLSEL[1:0]。 对于4通道 DisplayPort 模式、应设置为"10"。 您还应确保 SBU 和 AUX 引脚配置正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的评论。 我还可以检查 TUSB546 (GPIO 模式)的某些点吗?

    1.引脚32连接:我们是否需要为 HPDIN/RSVD2引脚使用电流限制电阻器? HPDIN "高"电平的建议电平是多少?

    2.如果我不使用 AUXp/n 到 SBU1/2函数、我们直接连接到 TX、但导线也连接到 SBU1/2、SBU1/2引脚是否存在风险?  

    3.我们是否有 DP 信号输入的抗噪规格?

    4.我在数据表中看到了部分6.6、我们是否可以使用电压来设置 EQ 电平而不是使用电阻分压器?

    谢谢你。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您能否提供有关该应用的一些详细信息? 是否使用了 Type-C 端口或 DP/eDP 端口?  

    1.如果您计划将 HPDIN 拉至某个电压而不是使用 GPIO,则应参阅 数据表第6.6节“直流电气特性,两态 CMOS 输入”中的 R_(ENPD)、I_IH、I_IL、VIH、VIL 规格。

    2.没有风险。 开关未被使用的原因是什么?您将如何说明 Type-C 连接器中的插拔?

    3、这里没有规格。

    4.请参阅    数据表6.6直流电气特性、4态 CMOS 输入中的4级 VTH 规格。 此处列出了不同设置的阈值电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的评论。 我们使用电压电平设置 EQ 电平、但下面显示了一些问题。

    这是我们的设置和结果。

    2.在数据表中、我们的频率设置为4GHz、我们认为增益将比上一个增益大一点、但结果是这样。 增益在1~11级中不会变化。

    我的问题是

    1、为什么电平0~11、增益几乎相同。

    2.对于 EQ0/1、它是否具有输入(DP 信号)的最小规格、如果该规格具有该值、EQ 电平是否与该值相关?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Malik、

    有什么意见?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    很抱歉耽误我的时间。

    所提供的图不是仅查看信号的增益摆幅。 要查看以 dB 为单位的 eth 增益、请转换参考输入信号的值。

    2.不确定我是否理解该问题、但 DP 通道的 TUSB546 EQ 值列在表7中。 数据表中的 TUSB546-DCI 接收器均衡 GPIO 控制。 您是否在问 DP 信号是否存在最小输入摆幅? 请参阅 图4。 4.05GHz 时的 DisplayPort 线性曲线我认为最小值为~400mVpp、以保持在 TUSB546-DCI 的"最佳"线性区域。