Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A, ISO1540, TCA9509
主题中讨论的其他器件: ISO1540、 TCA9509
大家好、提前感谢您可能提供的帮助、
我正在研究一些硬件、其中2个 TCA9617A 串联在连接在一起的2个单独电路板上。
遗憾的是、由于设计错误、两个电路板都暴露了中继器的 B 侧。 我了解由于静态偏移、它不起作用。
我尝试通过放置中继器或隔离 器的其他参考或中间的其他东西来找到解决此问题的解决方案。
我在实验室中尝试了 ISO1540布局、但 VIL 和 VOL 也不匹配。
感谢您的任何帮助、
谢谢、
Etienne