This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:B 侧至 B 侧适应阶段

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A, ISO1540, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916480/tca9617a-b-side-to-b-side-adaptation-stage

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件: ISO1540TCA9509

大家好、提前感谢您可能提供的帮助、  

我正在研究一些硬件、其中2个 TCA9617A 串联在连接在一起的2个单独电路板上。

遗憾的是、由于设计错误、两个电路板都暴露了中继器的 B 侧。 我了解由于静态偏移、它不起作用。

我尝试通过放置中继器或隔离 器的其他参考或中间的其他东西来找到解决此问题的解决方案。  

我在实验室中尝试了 ISO1540布局、但 VIL 和 VOL 也不匹配。  

感谢您的任何帮助、  

谢谢、  

Etienne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Etienne、

    您是否有 I2C 总线的方框图?

    您是否正在寻找不需要进行电路板修订的引脚对引脚解决方案?

    您尝试支持的最大 I2C 频率是多少?

    9617之前和之后的 VCC 电平?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、感谢您的支持、  

    下面是我的设置的方框图:

    我的 I2C 总线的工作频率为400kHz。  

    我最好是在目前不进行新电路板修订的情况下找到解决方案。 Pin 到 Pin 将会非常好、但到目前为止我找不到合适的器件。 这就是我在两个板之间寻找一个组件的原因。  

    我的电压电平一直是3.3V。 我使用9617作为总线中继器。  

    再次感谢您的帮助、  

    Etienne  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Etienne、

    它看起来不像您上传的方框图。

    从其他细节来看、似乎唯一可能的 P2P 解决方案可能是 TCA9509、但该器件的规格/设计目标是 B 侧比 A 侧大1V。 如果您要在两侧的3.3V 电压下使用它、那么我认为 ViLcA 可能会降低。 如果一侧的主器件/从器件能够将线路驱动至足够低的电平、则此解决方案可能起作用、但从技术上讲、它超出了建议的数据表规格。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bobby 的帮助。  

    您建议的组件可能会通过少量调整来满足我的需求。  

    我在其数据表中看到、2个 TCA9509可以从 B 侧连接到 B 侧。 只要 VCCA < VCCCCB -1为真、 因此、我相信、如果接口允许从3.3V (阳极)电平转换到5V (阳极)电平、然后从5V (阳极)电平转换到3.3V (阳极)电平、我就可以建立 I2C 链路。   


    我以不同的方式附加了我的方框图以及我想采用的解决方案。 您对此有什么想法吗?

    再次感谢您的帮助。 我在搜索过程中未遇到此器件、

    Etiennee2e.ti.com/.../6038.I2C.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Etienne、

    很抱歉耽误你的答复。

    我看了您发布的 PowerPoint、但我看到 TCA9617A 连接到 TCA9509的一侧时出现了问题。 9617的 B 侧具有静态电压偏移、9509的 B 侧也具有偏移。 这意味着两侧不能相互连接。

    我建议取消其中一个9617、并使用9509重新填充、因为它们应该彼此引脚对引脚。 如果您尝试将两个单独的9509连接到2个独立的9617、如幻灯片2中所示、则很可能会遇到这样的问题:9617的 VolB 不会从9509的 A 侧向9509的 B 侧传递低电平。

    -Bobby