Other Parts Discussed in Thread: TCA8418
1. VCCI 由外部 LDO 供电,而 VCCP 由系统 VSMPS (1.7V)供电。 VCCI 和 VCCP 分别需要满足的电源纹波范围是多少?
VCCI 和 VCCP 的正常工作电流和峰值电流是多少?
3. VCCI 和 VCCP 的电源是否需要正常打开? 正常导通状态下的泄漏电流是多少?
4.是否有其它连接到 I2C 控制线的设备受影响?VSMPS (1.7V)用于上拉芯片端、上拉电阻为2.2K
5、INT 和 RESET 连接到芯片的两个 GPIO 端口、您是否需要上拉电阻、上拉电阻通常针对什么设计?
6.当使用 P00至 P27作为 GPIO 时,每个端口是否可以独立配置为输入或输出,与其他端口无关?当用作输入/输出时,是否需要一个拉电阻器?
7. Addr 通常默认选择上拉至1V8还是接地处理?