This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:有关 TCA6424ATGJR 的一些问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/918180/tca6424a-some-questions-about-tca6424atgjr

器件型号:

1. VCCI 由外部 LDO 供电,而 VCCP 由系统 VSMPS (1.7V)供电。 VCCI 和 VCCP 分别需要满足的电源纹波范围是多少?

VCCI 和 VCCP 的正常工作电流和峰值电流是多少?

3. VCCI 和 VCCP 的电源是否需要正常打开? 正常导通状态下的泄漏电流是多少?

4.是否有其它连接到 I2C 控制线的设备受影响?VSMPS (1.7V)用于上拉芯片端、上拉电阻为2.2K

5、INT 和 RESET 连接到芯片的两个 GPIO 端口、您是否需要上拉电阻、上拉电阻通常针对什么设计?

6.当使用 P00至 P27作为 GPIO 时,每个端口是否可以独立配置为输入或输出,与其他端口无关?当用作输入/输出时,是否需要一个拉电阻器?

7. Addr 通常默认选择上拉至1V8还是接地处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="2018"]

    器件型号: TCA6424A

    1. VCCI 由外部 LDO 供电,而 VCCP 由系统 VSMPS (1.7V)供电。 VCCI 和 VCCP 分别需要满足的电源纹波范围是多少?

    [BobbM] VCCI 和 VCCP 的建议最小值为1.65V。 根据您使用 P 端口的方式、如果您需要将器件设置为 P 端口上的输出高电平以保持特定的 VOH 电平、则可能希望更好地调节 VCCP。

    VCCI 和 VCCP 的正常工作电流和峰值电流是多少?

    [BobbM]您可以查看此器件的待机模式参数以查看此内容。 峰值电流是我们不测量的、在较低的 uA 水平下、很难获得测量值。

    3. VCCI 和 VCCP 的电源是否需要正常打开? 正常导通状态下的泄漏电流是多少?

    [Bobb]哪个引脚上的泄漏电流? 这是在中的数据表中的规格、如 II、Iih、IIL

    4.是否有其它连接到 I2C 控制线的设备受影响?VSMPS (1.7V)用于上拉芯片端、上拉电阻为2.2K

    [BobbM]受什么影响? 只要您有开关信号、任何输入级都会有某种击穿电流、例如使用 CMOS 输入的 SDA/SCL。 较强的上拉电阻有助于实现更快的瞬变时间、这会降低击穿电流、但由于采用开漏架构设计、在低电平期间会增加功率耗散。

    5、INT 和 RESET 连接到芯片的两个 GPIO 端口、您是否需要上拉电阻、上拉电阻通常针对什么设计?

    [BobbM] INT 是输出、如果您不需要它、则可以将其保持浮动。 可使用一个上拉电阻器将 RESET 连接至 Vcc。 较高值的电阻器可提供较低的泄漏、但偏置较弱。 通常可以使用4.7K 或10k 上拉电阻器。

    6.当使用 P00至 P27作为 GPIO 时,每个端口是否可以独立配置为输入或输出,与其他端口无关?当用作输入/输出时,是否需要一个拉电阻器?

    [Bobby]每个 p 端口引脚是独立的。 设置为输入的任何引脚都应使用电阻器以 GND 或 Vcc 为基准。

    7. Addr 通常默认选择上拉至1V8还是接地处理?

    [BobbM]可以是其中一个、具体取决于要将器件设置为什么 I2C 地址以及总线上可用的 I2C 地址。 I2C 地址应是总线所独有的。

    [/报价]

    粗体显示的注释。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.系统的 VSMPS 电源电流不足以(TYP100mA),当前设计修改为外部 LDO 供电。是否可以使用 LDO 为 VCCP 和 VCCI 供电

    P06被设计为 WAKE_INT。 使用方案是在语音唤醒字被识别后、唤醒芯片发出中断信号、然后将中断信号反馈回主芯片

    3.使用键盘功能时,需要先连接 VCCI 以上拉。 按下后、低电平有效

    当 PIO 设计为 GPIO 端口、输入时、需要外部 VCCI 或 GND 基准电平

    当 PIO 设计为 GPIO 端口并用作输出时、无论需要外部 VCCI 还是 GND 基准电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="2018"]

    1.系统的 VSMPS 电源电流不足以(TYP100mA),当前设计修改为外部 LDO 供电。是否可以使用 LDO 为 VCCP 和 VCCI 供电

    [Bobb]使用 LDO 为 VCCP 和 VCCI 供电不是问题。  

    P06被设计为 WAKE_INT。 使用方案是在语音唤醒字被识别后、唤醒芯片发出中断信号、然后将中断信号反馈回主芯片

    [BobbM]我在这里假设、您是说 P06是一个输入。 当它看到引脚更改状态时、器件上的主 INT 将向主芯片=处理器有效。

    3.使用键盘功能时,需要先连接 VCCI 以上拉。 按下后、低电平有效

    当 PIO 设计为 GPIO 端口、输入时、需要外部 VCCI 或 GND 基准电平

    [Bobby]它应该以 GND 或 VCCP 为基准、并使用一个外部电阻器(10k 或4.7K 将起作用)。

    当 PIO 设计为 GPIO 端口并用作输出时、无论需要外部 VCCI 还是 GND 基准电平

    [Bobby]作为输出、GPIO 无需引用任何内容、因为它已经引用 GND 或 Vcc。

    [/报价]

    如果您希望将器件用作输入、则需要在 INT 置为有效后立即快速读取输入端口、以便捕获按键操作。 该器件不会将 INT 引脚锁定为低电平、也不会有内部 FIFO 来记住按了哪些键。

    如果您需要 FIFO、则可能需要查看 TCA8418。

     

    -Bobby