This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:0x0A 第7位异常回读

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/918440/sn65dsi83-q1-0x0a-bit7-abnormal-read-back

器件型号:SN65DSI83-Q1
主题中讨论的其他器件:DSI 调谐器

您好、专家、

最近、我的客户发现一些单元报告"PLL 未启用"(0x0a 位7变为0)、而功能正常。 这种情况经常发生、如果我们回读0x0d、则值为01。 无论0x0a 位7读取0还是1、该函数始终正常。

如果我们用00手动写入0x0d、显示将按 预期消失、并且0x0a 位7为0。 此时、我们用01写入0x0d、显示正常、但0x0a 位7仍然为0。

在此情况下、您能否提供帮助、是否有任何可能导致此问题的原因(0x0a bit 7异常低电平)? 谢谢!

此致、

Wilson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    您是否还看到寄存器0xE5中的 PLL_Unlock 位被置位(在您第一次读取时通过向该寄存器写入0xFF 来清除该寄存器)?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    0xE5回读值为01。

    BRS、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    即使在清零寄存器后、它也会继续读取0x01? 在这种情况下、它们的 DSI CLK 可能不稳定。 您能否在 DSI 调谐器中填写设置并附加.dSI 文件(在填写设置后按 Ctrl+e 导出.dSI 文件)?

    以下是有关如何使用该工具的培训视频: https://training.ti.com/configuring-sn65dsi8x-single-channel-dsi-single-link-lvds-operation

    另请提供 DSI83的寄存器转储。

    此致、

    I.K.