主题中讨论的其他器件:DSI 调谐器
您好、专家、
最近、我的客户发现一些单元报告"PLL 未启用"(0x0a 位7变为0)、而功能正常。 这种情况经常发生、如果我们回读0x0d、则值为01。 无论0x0a 位7读取0还是1、该函数始终正常。
如果我们用00手动写入0x0d、显示将按 预期消失、并且0x0a 位7为0。 此时、我们用01写入0x0d、显示正常、但0x0a 位7仍然为0。
在此情况下、您能否提供帮助、是否有任何可能导致此问题的原因(0x0a bit 7异常低电平)? 谢谢!
此致、
Wilson