Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD24
您好!
SN65HVD24数据表对以下内容进行了说明。
我的客户希望使用 SN65HVD24实现上述电路。
您能告诉我支持超485的推荐 SN65HVD24电路吗?
请告诉我可以实现 SN65HVD24的输入/输出信号条件、电缆条件和速度条件。
客户设计了采用原型板的电路、但输出信号的振幅会变得很小、这是一个问题。
在后台、我们需要推荐的可实现超485的电路信息。
此致、
Yusuke
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD24
您好!
SN65HVD24数据表对以下内容进行了说明。
我的客户希望使用 SN65HVD24实现上述电路。
您能告诉我支持超485的推荐 SN65HVD24电路吗?
请告诉我可以实现 SN65HVD24的输入/输出信号条件、电缆条件和速度条件。
客户设计了采用原型板的电路、但输出信号的振幅会变得很小、这是一个问题。
在后台、我们需要推荐的可实现超485的电路信息。
此致、
Yusuke
Yusuke、
数据速率和通信距离是多少? 更确切地说、具有宽共模范围 的超级485特性支持宽接地电位移、这可能不等于远距离通信。 您可以在 本应用手册第6页的第11节中找到有关接地电位差的详细讨论。
https://www.ti.com/lit/an/slla272c/slla272c.pdf
如果总线信号的振幅很小、通常是由于电缆损耗造成的。 您可以参阅数据表同一页上的应用空间图。 SN65HVD24无需任何特殊电路即可正常工作。 内部均衡可用于小的高速信号。
此致、
Hao
您好 Hao、
感谢您的支持。
>数据速率和通信距离是多少?
数据速率为2~2.5Mbps。
通信距离为0.5m。
电缆是 HFA-20
e2e.ti.com/.../HFA_2D00_20.pdf
>SN65HVD24无需任何特殊电路即可正常工作。 内部均衡可用于小的高速信号。
我想向客户展示一个可以通过 SN65HVD24实现超485的电路。
您能给我讲一讲使用 TI 测试的 SN65HVD24的电路示例和电缆示例的设计吗?
此致、
Yusuke