This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD24:关于超级485

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/918271/sn65hvd24-about-super-485

器件型号:SN65HVD24

您好!

SN65HVD24数据表对以下内容进行了说明。


我的客户希望使用 SN65HVD24实现上述电路。
您能告诉我支持超485的推荐 SN65HVD24电路吗?
请告诉我可以实现 SN65HVD24的输入/输出信号条件、电缆条件和速度条件。
客户设计了采用原型板的电路、但输出信号的振幅会变得很小、这是一个问题。
在后台、我们需要推荐的可实现超485的电路信息。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    数据速率和通信距离是多少? 更确切地说、具有宽共模范围 的超级485特性支持宽接地电位移、这可能不等于远距离通信。  您可以在  本应用手册第6页的第11节中找到有关接地电位差的详细讨论。

    https://www.ti.com/lit/an/slla272c/slla272c.pdf

    如果总线信号的振幅很小、通常是由于电缆损耗造成的。  您可以参阅数据表同一页上的应用空间图。 SN65HVD24无需任何特殊电路即可正常工作。 内部均衡可用于小的高速信号。  

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的支持。
    >数据速率和通信距离是多少?
    数据速率为2~2.5Mbps。
    通信距离为0.5m。
    电缆是 HFA-20
    e2e.ti.com/.../HFA_2D00_20.pdf

    >SN65HVD24无需任何特殊电路即可正常工作。 内部均衡可用于小的高速信号。
    我想向客户展示一个可以通过 SN65HVD24实现超485的电路。
    您能给我讲一讲使用 TI 测试的 SN65HVD24的电路示例和电缆示例的设计吗?

    此致、
    Yusuke



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    数据速率和距离对 我而言看起来是良性的。 您能否获得有关客户问题的更多详细信息、如设置、波形? SN65HVD24的数据表中对该应用进行了许多讨论。 图31显示了一个测试示例、即 通过500m Belden 3105A 双绞线进行5Mbps 通信。 您可以使用相同的设置比较常规 RS-485的结果。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的回答。

    我希望您检查客户测试电路。
    让我给您发送一封私人邮件。

    此致、
    Yusuke