Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, P82B715
尊敬的团队:
我的客户正在寻找图1中连接 J4和 J2的5V 至3.3V I2C 电平位移、以及图2中连接 J3和 J2的3.3V 至5V I2C 电平位移。
您能帮助为我的客户找到解决方案吗?
谢谢你。
图1:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jim、
您提供的图未显示电缆延长器件(P82B715)的使用是否正确、也未提供 ISO1540上连接的一侧(1侧和2侧)。
P82B715已是电平转换器件、但需要通过 P82B715连接电缆两侧。 ISO1540在其偏移侧需要一个"真正的缓冲器"、因为它不支持超过40pF 的电容、而 P82B715不是一个真正的缓冲器、并且不会隔离总线电容。
这些电路板到底是如何连接的、您是否确实需要 ISO1540提供的隔离功能?
-Bobby
您好、Bobby、
我只需将原理图发送给您和您的团队以供参考。 他们的 P82B715是 NXP 解决方案、而不是 TI 解决方案。
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/P82B715.pdf
我的客户的原理图无法再进行修改、但他们希望在图1中的 J4和 J2之间添加一个5V 至3.3V 电平转换、并在图2中的 J3和 J2之间添加一个3.3V 至5V 电平转换、这是可行的吗?
谢谢你。
此致、
Jim