This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐的3.3V 至5V 和5V 至3.3V I2C 电平转换解决方案

Guru**** 2753545 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, P82B715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916829/recommended-3-3v-to-5v-and-5v-to-3-3v-i2c-level-shift-solution

主题中讨论的其他器件:ISO1540P82B715

尊敬的团队:

我的客户正在寻找图1中连接 J4和 J2的5V 至3.3V I2C 电平位移、以及图2中连接 J3和 J2的3.3V 至5V I2C 电平位移。

您能帮助为我的客户找到解决方案吗?  

谢谢你。

图1:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    您提供的图未显示电缆延长器件(P82B715)的使用是否正确、也未提供 ISO1540上连接的一侧(1侧和2侧)。

    P82B715已是电平转换器件、但需要通过 P82B715连接电缆两侧。 ISO1540在其偏移侧需要一个"真正的缓冲器"、因为它不支持超过40pF 的电容、而 P82B715不是一个真正的缓冲器、并且不会隔离总线电容。

    这些电路板到底是如何连接的、您是否确实需要 ISO1540提供的隔离功能?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我只需将原理图发送给您和您的团队以供参考。 他们的 P82B715是 NXP 解决方案、而不是 TI 解决方案。  

    https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/P82B715.pdf

    我的客户的原理图无法再进行修改、但他们希望在图1中的 J4和 J2之间添加一个5V 至3.3V 电平转换、并在图2中的 J3和 J2之间添加一个3.3V 至5V 电平转换、这是可行的吗?

    谢谢你。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我已回复您的电子邮件。 我相信我们可以离线继续讨论。

    -Bobby