在我们的设计中、DS90UB913Q 和914设置为直通模式、 我的程序将914的 slave1和别名从设备 ID 设置为摄像头的 ID 地址。 PCLK 为12MHz
1)调试程序时、我发现 I2C 通信不稳定。 有时读取结果是可以的、有时不符合我们的预期。
我检查了913芯片和摄像头模块之间的 SCL 信号,波形如下所示,看起来 SCL 信号不能接近“0”,SDA 信号也有类似的问题。
2) 2)我比较了摄像头侧和914侧的信号、两侧的 VSYNC 看起来相同、 延迟为8us、 HSYNC 信号看起来也不错、我还可以在914侧看到 PCLK 信号、没有问题、 但是、当我比较两侧的像素数据信号 D7时、 它们之间存在很大的差异、不仅是延迟。 但914的"锁定"和"通过"信号非常稳定、我不知道为什么两侧数据信号不同。
感谢你的帮助