Other Parts Discussed in Thread: DS64BR111, DS100BR111, DS100BR210
主题中讨论的其他器件: DS100BR111、 DS100BR210
大家好、
我正在寻找能够驱动 SFP (4.25Gbps)收发器输入的驱动器/缓冲器 IC。
・FPGA 在电路板上输出 CML 信号并将其输入 SFP。
・随附 SFP 的规格。
e2e.ti.com/.../80_2D00_21_2D00_0541-A5WLSN85ADMA0541-001-_2800_2_2900_.pdf
在该设计中、我们认为 FPGA 与 SFP 模块之间的距离约为3cm、PWB 的损耗不是很大、相反、我们认为由于插入驱动器器件而导致的信号抖动是问题所在。
因此、我想确认以下器件的基础知识。
DS64BR111
DS100BR111
DS100BR210
・加电后不使用 SMBus 串行编程、是否可以使用默认设置?
・是否可以使用低于10Gbps 的频率、例如4.25Gbps?
・上述哪些器件具有良好的抖动性能?
此致、
Tom Liu