This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR111:技术规格确认

Guru**** 2931950 points

Other Parts Discussed in Thread: DS64BR111, DS100BR111, DS100BR210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/917037/ds64br111-confirmation-of-specification

器件型号:DS64BR111
主题中讨论的其他器件: DS100BR111DS100BR210

大家好、

我正在寻找能够驱动 SFP (4.25Gbps)收发器输入的驱动器/缓冲器 IC。
・FPGA 在电路板上输出 CML 信号并将其输入 SFP。
・随附 SFP 的规格。

e2e.ti.com/.../80_2D00_21_2D00_0541-A5WLSN85ADMA0541-001-_2800_2_2900_.pdf

在该设计中、我们认为 FPGA 与 SFP 模块之间的距离约为3cm、PWB 的损耗不是很大、相反、我们认为由于插入驱动器器件而导致的信号抖动是问题所在。
因此、我想确认以下器件的基础知识。
DS64BR111
DS100BR111
DS100BR210
・加电后不使用 SMBus 串行编程、是否可以使用默认设置?
・是否可以使用低于10Gbps 的频率、例如4.25Gbps?
・上述哪些器件具有良好的抖动性能?


此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这三款器件均提供良好的均衡能力。

    使用引脚配置模式(ENSMB = GND)进行的设置可用于此应用。

    您将需要调整均衡  级别、以匹配从系统到转接驱动器输入的传输线路损耗。

    您还需要设置输出 VOD。  对于此短布线长度、我将使用0dB 或-3.5dB 输出设置。

    数据速率可以低于额定10.3125Gbps。  这些器件可在低至1MHz 的频率下工作。

    此致、

    Lee