您好!
我们正在尝试实现 USB PD 方案、如下所示:
当前 状态: 充电器 已连接、系统在端口2供电
事件: 充电器 断开
操作:端口2应将角色从拉电流角色交换到灌电流角色
1)计划通过使用 GPIO 事件启动 FRS 事件来实现上述用例(这是正确的方式吗?)。 另一方面、是否可以在发生插头断开事件时在 PD 内部启动 FRS?
2) 2)在角色摆动期间、系统将失效。 为了保持运行、计划添加足够的大容量电容器。 但是、要计算电容器为系统供电的持续时间、需要整个角色交换过程的确切时间。
虽然数据表提到 FRS 执行时间为150us、但应用手册 SLVAE20显示的总执行时间大约为125ms、这太长了。
是否可以确认此值?