This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:FRS 总实施时间

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915967/tps65988-total-frs-implementation-time

器件型号:TPS65988

您好!

我们正在尝试实现 USB PD 方案、如下所示:

当前 状态: 充电器 已连接、系统在端口2供电

事件: 充电器 断开

操作:端口2应将角色从拉电流角色交换到灌电流角色

1)计划通过使用 GPIO 事件启动 FRS 事件来实现上述用例(这是正确的方式吗?)。 另一方面、是否可以在发生插头断开事件时在 PD 内部启动 FRS?

2) 2)在角色摆动期间、系统将失效。 为了保持运行、计划添加足够的大容量电容器。 但是、要计算电容器为系统供电的持续时间、需要整个角色交换过程的确切时间。

虽然数据表提到 FRS 执行时间为150us、但应用手册 SLVAE20显示的总执行时间大约为125ms、这太长了。

是否可以确认此值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    我们的一位专家工程师将能够在星期一之前提供一些反馈。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    默认行为是 PD 控制器在 UVP 上触发 FRS 脉冲。 使用 GPIO 事件触发 FRS 的速度将比 UVP 方法慢。  

    总 FRS 时间包括两个元素1)触发 FRS 脉冲的时间。 这是我们需要描述的内容。 和2)驱动 Vbus 所需的时间远端。 从 VBUS 下降到低于 vSafe5v 的那一刻起、这就已经是150us 了。  

    谢谢

    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Prajith。

    我们认为 UVP 方法对我们来说是不可行的、因为我们希望在角色交换期间保持系统功能。

    UVP 的阈值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    您可以在 GUI 中找到这些选项。 5%是最低值。  

    谢谢

    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    如果您没有进一步的查询, 您能否 单击“这解决了我的问题”来关闭此主题?

    谢谢

    普拉吉斯