主题中讨论的其他器件: THVD1410、 SN65HVD72
尊敬的 TI 团队:
在一个项目中、我们希望将两个 SN65HVD75用于一个 RS485主设备和一个 RS485从设备(半双工)。 您能否回顾一下该电路的实施情况? 基本上、电路是在靠近数据表的位置实现的。
在进一步的研究中、我注意到还实施了设计、其中更改了串联电阻和端接的顺序。 SN65HVD75前面的是端接电阻器、然后是串联电阻器。 下面是我的问题、哪种解决方案是设计的更好方法?
另一个问题是 RS485主设计的偏置。 A 和 B 线路通常使用上拉和下拉电阻器。 使用 SN65HVD75时是否需要这些器件? 这里的问题是、偏置电阻器是放置在串联电阻器之前还是之后?