主题中讨论的其他器件: TVS1401、 TVS2201
我们计划 在设计中将 TPD1E04U04用于 VBUS MicroUSB 系列。 根据电力输送1.0的快速充电标准、 该产品可充电20V 和3A。
下面的二极管具有低钳位电压。 我的问题是、此 TLP 规格是否仅适用于短 ESD 脉冲或恒定直流电压? 根据数据表、1A 的 TLP 分别为5.3V 和1.3V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们计划 在设计中将 TPD1E04U04用于 VBUS MicroUSB 系列。 根据电力输送1.0的快速充电标准、 该产品可充电20V 和3A。
下面的二极管具有低钳位电压。 我的问题是、此 TLP 规格是否仅适用于短 ESD 脉冲或恒定直流电压? 根据数据表、1A 的 TLP 分别为5.3V 和1.3V。
尊敬的 Andy:
由于钳位电压为20.5V、我觉得只有 TVS1401适合我的应用。 我觉得其余的都不合适。 请确认。