This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E04U04:该二极管是否会将20V 直流电压钳制在3A?

Guru**** 1452620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E04U04, TVS1401, TVS2201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915439/tpd1e04u04-will-this-diode-clamp-20v-dc-at-3a

器件型号:TPD1E04U04
主题中讨论的其他器件: TVS1401TVS2201

我们计划 在设计中将 TPD1E04U04用于 VBUS MicroUSB 系列。 根据电力输送1.0的快速充电标准、 该产品可充电20V 和3A。

下面的二极管具有低钳位电压。 我的问题是、此 TLP 规格是否仅适用于短 ESD 脉冲或恒定直流电压? 根据数据表、1A 的 TLP 分别为5.3V 和1.3V。  

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpd1e04u04.pdf?ts=1592453593615&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPD1E04U04

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    建议不要超过 ESD 器件的反向工作电压。 一旦电压超过击穿电压(TPD1E04U04的典型值为6.2V)、 在直流条件下、流经二极管的电流将损坏器件。 如果该器件将暴露在20V 直流输入下、我不建议使用该器件。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    由于钳位电压为20.5V、我觉得只有 TVS1401适合我的应用。 我觉得其余的都不合适。 请确认。

     https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tvs1401.pdf?ts=1592540251961&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTVS1401

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TVS1401的击穿电压典型值为17.6V。 20V 时、器件将处于击穿区域、电流可能会损坏器件。 为了能够支持20V 电压、您需要一个工作电压高达20V 的器件。 TVS2201的工作电压高达22V、可支持20V 输入。 工作电压低于20V 的器件将导致损坏或器件寿命缩短。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我们只需要一个双向二极管即可保护一个引脚。 你那是吗? TVS2201中有4个独立的二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TVS2201似乎有4个不同的保护通道、但 TVS2201是单通道器件。 所有4个 IN 引脚都需要连接到信号/电源轨以提供数据表中所述的保护。 以下是布局示例、所有 IN 引脚均连接到同一电源轨:

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    抱歉。 我在提出问题后意识到了这一点。 我是说、TI 是否有钳位电压高于20V 的较小器件? 这个器件对我们来说似乎很大。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、该电压范围内唯一的 ESD/浪涌保护器件是我们的 TVSxxx 系列器件、TVS2201是该系列器件最适合该应用。

    此致、

    Andy Robles