This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:有关用作 PRBS 发生器的一般问题

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915237/ds125df1610-general-questions-about-use-as-prbs-generator

器件型号:DS125DF1610

尊敬的 TI 支持:

我对 DS125DF1610的 PRBS 发生器有一个一般性问题。

是否可以仅将以下 ASIC 用于 PRBS 发生器? 目前、我正在探讨这一方法、作为在测试板上使用的一种潜在选择、该测试板旨在通过10.315 G 接口输出 PRBS 模式。 该器件能否仅用作 PRBS 发生器、而 RX 引脚上没有输入?

谢谢、

Sean Suttie。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    相关:"该器件能否仅用作 PRBS 发生器、而 RX 引脚上没有输入"

    • 否、我们要求 相关通道的高速输入端存在一些基准信号。
    • 该参考信号可能是完整速率子速率频率的简单1010时钟模式。 子速率时钟信号的分频比可高达16分频。

    因此、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    感谢您的快速且信息丰富的回复。

    出于兴趣、您是否知道 TI 提供的主要/仅用作 PRBS 发生器而不是用作辅助功能的重定时器的任何器件/产品?

    再次感谢、

    Sean Suttie。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晚上好

    如果我们可以为输入引脚提供一个 clcok,那么644.53125Mhz 将为 PRBS 提供一个恢复时钟,以便在10.3G 下生成?

    如果是、我们应该在输入引脚上的 clcok 上具有什么抖动规格

    我们可以通过该器件实现的最低线速率是多少、

    我们还希望尝试支持9G 和6G

    Davey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 PRBS 发生器的测试用例、我们没有严格的输入抖动要求、该测试用例具有到重定时器高速输入的子速率时钟输入信号。 作为指导、子速率参考时钟信号的输出抖动应处于以太网10G-KR 和 SFF8431 SFI 接口等10.3125Gbps 物理接口的网络标准中设置的输入抖动容差限制范围内。  尽管在此模式下生成的 PRBS 会将输出数据与输入数据去耦、但处于 CDR 带宽内的输入抖动会对其产生影响并传输到输出。

    可以通过以下链接访问 SFF-8431文档。 请参阅表14和图20和21。

    https://www.fluxlight.com/content/Tech-Docs/SFPPlus%20MSA.PDF

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师