Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610
尊敬的 TI 支持:
我对 DS125DF1610的 PRBS 发生器有一个一般性问题。
是否可以仅将以下 ASIC 用于 PRBS 发生器? 目前、我正在探讨这一方法、作为在测试板上使用的一种潜在选择、该测试板旨在通过10.315 G 接口输出 PRBS 模式。 该器件能否仅用作 PRBS 发生器、而 RX 引脚上没有输入?
谢谢、
Sean Suttie。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610
尊敬的 TI 支持:
我对 DS125DF1610的 PRBS 发生器有一个一般性问题。
是否可以仅将以下 ASIC 用于 PRBS 发生器? 目前、我正在探讨这一方法、作为在测试板上使用的一种潜在选择、该测试板旨在通过10.315 G 接口输出 PRBS 模式。 该器件能否仅用作 PRBS 发生器、而 RX 引脚上没有输入?
谢谢、
Sean Suttie。
您好!
对于 PRBS 发生器的测试用例、我们没有严格的输入抖动要求、该测试用例具有到重定时器高速输入的子速率时钟输入信号。 作为指导、子速率参考时钟信号的输出抖动应处于以太网10G-KR 和 SFF8431 SFI 接口等10.3125Gbps 物理接口的网络标准中设置的输入抖动容差限制范围内。 尽管在此模式下生成的 PRBS 会将输出数据与输入数据去耦、但处于 CDR 带宽内的输入抖动会对其产生影响并传输到输出。
可以通过以下链接访问 SFF-8431文档。 请参阅表14和图20和21。
https://www.fluxlight.com/content/Tech-Docs/SFPPlus%20MSA.PDF
因此、
Rodrigo Natal
HSSC 应用工程师