This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:FLD 中的信号/能量损耗

Guru**** 2956590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/952230/dp83822i-signal-energy-loss-in-fld

器件型号:DP83822I

您好!

您能否检查快速下行链路标准。 其中一个标准显示了数据表中的信号/能量损耗。 我想这是为了降低功耗或连接方线路、这应该是正常情况。 请告诉我 FLD 是否有特殊功能。

如果0x000b 的位0被禁用、即使线路掉线、链路也会保持吗?
启用0x000b 的位0时、如果线路断开、链路是否会在10us 后断开? (数据表的"信号/能量损耗"一句中未显示10us 窗口。)

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    我将深入研究并返回给您。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikram - San、

    请问我的问题的状态吗?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    很抱歉耽误你的时间。 我正在跟进团队的回答。 我应该能够在一天内回来。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    启用快速链路中断后、可以选择 PHY 在4us 窗口中查找能量损耗(能量低于阈值)、如果能量低于该窗口中的阈值、则会断开链路。  在正常情况下、PHY 将在32us 内查找低于阈值的能量、如果该窗口中的能量较低、则断开链路。

    如数据表中所述、除了通常的低功耗 PHY 标准之外、还可以将其他标准编程为针对 Rx 错误、MLT3错误等标准的下拉链路

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikram - San、

    我想跟进您的意见:

    >对于正常情况、PHY 将在32us 内查找低于阈值的能量、如果该窗口中的能量较低、则断开链路。

    在禁用了哪个 FLD 的情况下、它是否起作用? 我认为这是正常情况、当连接伙伴消失时、连接将丢失。  

    请在链接伙伴中断时告诉我每个案例。
    案例1:启用 FLD: FLD 功能在32us 内检查线路电压阈值。
    情况2:禁用 FLD:??? 即使链路伙伴消失、PHY 是否仍保持链路?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    如果链接伙伴消失、链接也会消失。 默认情况下、禁用快速下行链路。

    案例1: 启用 FLD: FLD 功能检查4us 内的线路电压阈值。

    案例2:正在禁用 FLD (默认): 它不是4us,而是在32us 窗口中查找来自链路伙伴的能量。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikram、

    非常感谢您的支持。

    请告诉我有关案例2的详细信息吗?
    数据表显示、在禁用 FLD 时、链路损耗检测大约需要250us、如下所示。

    --------------------------------------

    链路丢失恢复:

    1 =启用链路丢失恢复机制

    0 =正常链路丢失操作

    此模式允许从短路干扰中恢复并继续

    保持链路几毫秒、直到出现短时干扰

    信号正常。 在正常链路丢失操作下、链路

    状态将因信号丢失而下降约250μs μ s。

    --------------------------------------

    器件是否会使用32us 窗口进行多次检查以检测链路丢失? (例如8次 x 32us≒250us)

    此致、
    Nagata。